EIO0000005725.00

Display

Configurez les paramètres d'affichage tels que la luminosité et les zones tactiles.

Fonction

Description

Brightness

Réglez la luminosité de l'écran.

Optimize the capacitance

Optimisation pour le toucher capacitif. Essuyez l'écran pour commencer. Ne touchez pas l'écran tant que le processus n'est pas terminé.

NOTE: Ce paramètre n'est visible que sur l'écran de l'appareil. Il n'apparaît pas lorsque vous accédez aux paramètres du système à distance à partir d'un ordinateur personnel.
Orientation

Sélectionnez Landscape ou Portrait pour l'orientation d'installation du produit.

Par défaut : Landscape

Touch Check

Vérifiez le fonctionnement de l'écran tactile. La position touchée est mise en évidence.

NOTE: Ce paramètre n'est visible que sur l'écran de l'appareil. Il n'apparaît pas lorsque vous accédez aux paramètres du système à distance à partir d'un ordinateur personnel.
Touch Mode

Les trois modes suivants sont disponibles pour prendre en charge votre environnement d'utilisation. Sélectionnez le mode selon votre environnement d'utilisation.

Standard Mode : Convient aux opérations tactiles avec votre doigt.

Water Detection Mode : Mode où les entrées tactiles sont désactivées lorsqu'il y a de liquides, par exemple des gouttes d'eau, sur l'écran. Pratique pour empêcher le mauvais fonctionnement de l'écran tactile en raison qu'il y a des liquides sur l'écran. Après avoir essuyé les liquides ou les autres substances étrangères de l'écran, les entrées tactiles sont activées dans 2 secondes environ.

Glove Mode : Mode qui convient à une utilisation avec des gants, par exemple, des gants en caoutchouc.

Par défaut : Standard Mode

NOTE:
  • Selon le type de gant, l'opération ne pourrait peut-être pas être possible.

  • Puisque la sensibilité tactile est augmentée dans ce mode, elle est plus susceptible aux bruits dans l'environnement.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?