Display
Konfigurieren Sie Anzeigeeinstellungen wie Helligkeit und Berührungsbereiche.
|
Funktion |
Beschreibung |
|---|---|
| Brightness |
Stellen Sie die Anzeigehelligkeit ein. |
| Optimize the capacitance |
Optimierung für kapazitive Berührung. Wischen Sie den Bildschirm zunächst sauber. Berühren Sie den Bildschirm nicht, bevor der Vorgang abgeschlossen ist. HINWEIS: Diese Einstellung ist nur
auf dem Bildschirm des Geräts sichtbar. Sie wird nicht angezeigt,
wenn Sie von einem PC aus auf die Systemeinstellungen zugreifen.
|
| Orientation |
Wählen Sie für die Installationsausrichtung des Produkts entweder Landscape oder Portrait. Standard: Landscape |
| Touch Check |
Überprüfen Sie die Funktion des Touch-Panels. Die berührte Stelle wird hervorgehoben. HINWEIS: Diese Einstellung ist nur auf dem Bildschirm des Geräts
sichtbar. Sie wird nicht angezeigt, wenn Sie von einem PC aus auf
die Systemeinstellungen zugreifen.
|
| Touch Mode |
Die folgenden drei Modi stehen zur Unterstützung Ihrer Nutzungsumgebung zur Verfügung. Wählen Sie den Modus entsprechend Ihrer Nutzungsumgebung. Standard Mode: Geeignet für Berührungsvorgänge mit dem Finger. Water Detection Mode: Modus, in dem die Berührungseingabe deaktiviert wird, wenn sich Flüssigkeiten wie Wassertropfen auf dem Bildschirm befinden. Geeignet, um Fehlfunktionen des Touchpanels aufgrund von Flüssigkeiten auf dem Bildschirm zu vermeiden. Nach dem Abwischen der Flüssigkeit oder eines anderen Fremdstoffs vom Bildschirm wird die Berührungseingabe in ca. 2 Sekunden aktiviert. Glove Mode: Dieser Modus ist geeignet für die Verwendung mit Handschuhen wie Gummihandschuhen. Standard: Standard Mode HINWEIS:
|