Display
Configure los ajustes de visualización, como el brillo y las áreas táctiles.
|
Función |
Descripción |
|---|---|
| Brightness |
Ajuste el brillo de la pantalla. |
| Optimize the capacitance |
Optimización para el toque capacitivo. Limpia la pantalla para empezar. No toque la pantalla hasta que el proceso se finalice NOTA: Este ajuste sólo es visible en la pantalla del disp¬ositivo.
No aparece cuando se accede a la Configuración del sistema de
forma remota desde un ordenador personal.
|
| Orientation |
Seleccione Landscape o Portrait para la orientación de instalación del producto. Conf. por defecto: Landscape |
| Touch Check |
Compruebe el funcionamiento del panel táctil. Se resaltará la posición tocada. NOTA: Este
ajuste sólo es visible en la pantalla del dispositivo. No aparece
cuando se accede a la Configuración del sistema de forma remota
desde un ordenador personal.
|
| Touch Mode |
Los tres siguientes modos están disponibles para apoyar el entorno de uso. Seleccione el modo según su entorno de uso. Standard Mode: Adecuado para las operaciones táctiles usando el dedo. Water Detection Mode: El modo en el que la función táctil queda desactivada cuando hay líquidos, tal como gotas de agua en la pantalla. Adecuado para prevenir el mal funcionamiento del panel táctil causado por líquidos en la pantalla. Después de quitar el líquido u otra sustancia de la pantalla, la función táctil se activa en unos dos segundos. Glove Mode: Modo apto para usar con guantes, tales como los guantes de goma. Conf. por defecto: Standard Mode NOTA:
|