Display
配置亮度和触摸区域等显示设置。
|
功能 |
说明 |
|---|---|
| Brightness |
设置显示亮度。 |
| Optimize the capacitance |
优化电容式触摸。首先将屏幕擦拭干净。在该过程完成之前,请勿触摸屏幕。 注: 此设置仅在设备屏幕上可见。从个人电脑远程访问系统设置时不会显示。
|
| Orientation |
为产品的安装方向选择 Landscape 或 Portrait。 默认: Landscape |
| Touch Check |
检查触摸面板的操作。被触摸的位置将突出显示。 注: 此设置仅在设备屏幕上可见。从个人电脑远程访问系统设置时不会显示。
|
| Touch Mode |
以下三种模式可用于支持您的使用环境。请根据使用环境选择模式。 Standard Mode: 适合于使用手指进行触摸操作。 Water Detection Mode: 当屏幕上有液体(如水滴)时,触摸输入将被禁用的模式。可用于防止触摸屏因屏幕上的液体而误操作。从屏幕上擦去液体或其他异物后,触摸输入将在约 2 秒钟内启用。 Glove Mode: 适用于使用手套(如橡胶手套)进行操作。 默认: Standard Mode 注:
|