EIO0000005726.00

Kenndaten der Anzeige

  10 Zoll breit 12 Zoll breit
Anzeigetyp TFT-Farb-LCD
Anzeigengröße 10,1 Zoll breit 12,1 Zoll breit
Auflösung 1.280 x 800 Pixel (WXGA)
Sichtbarer Bildschirmbereich (B x H) 216,96 x 135,6 mm (8,54 x 5,34 in) 261,12 x 163,2 mm (10,28 x 6,43 in)
Anzeigefarben 16 Millionen Farben
Hintergrundbeleuchtung Weiße LED (Nicht vom Anwender austauschbar. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.)
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung 50.000 Stunden oder mehr (ständiger Betrieb bei 25 °C [77 °F] vor Abschwächung der Hintergundbeleuchtung auf 50%)
Helligkeitseinstellung 0...100 (angepasst per Touch-Panel oder Software)

  15 Zoll breit 19 Zoll breit
Anzeigetyp TFT-Farb-LCD
Anzeigengröße 15,6 Zoll breit 18,5 Zoll breit
Auflösung 1.920 x 1.080 Pixel (FHD)
Sichtbarer Bildschirmbereich (B x H) 344,16 x 193,59 mm (13,55 x 7,62 in) 408,96 x 230,04 mm (16,1 x 9,06 in)
Anzeigefarben 16 Millionen Farben
Hintergrundbeleuchtung Weiße LED (Nicht vom Anwender austauschbar. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.)
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung 50.000 Stunden oder mehr (ständiger Betrieb bei 25 °C [77 °F] vor Abschwächung der Hintergundbeleuchtung auf 50%)
Helligkeitseinstellung 0...100 (angepasst per Touch-Panel oder Software)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?