EIO0000005725.00

Spécifications d'affichage

  10 pouces panoramique 12 pouces panoramique
Type d'écran Ecran LCD TFT couleur
Taille d'affichage 10,1 po panoramique 12,1 po panoramique
Résolution 1 280 x 800 pixels (WXGA)
Zone d'affichage utile (L x H) 216,96 x 135,6 mm (8,54 x 5,34 in) 261,12 x 163,2 mm (10,28 x 6,43 in)
Couleurs d'affichage 16 millions couleurs
Rétroéclairage Voyant DEL blanc (Non remplaçable par l'utilisateur. Veuillez contacter le service clientèle.)
Durée de vie du rétroéclairage 50 000 heures ou plus (fonctionnement continu à 25 °C [77 °F] avant que la luminosité du rétroéclairage diminue à 50%)
Réglage de la luminosité 0...100 (réglé sur l'écran tactile ou dans le logiciel)

  15 pouces panoramique 19 pouces panoramique
Type d'écran Ecran LCD TFT couleur
Taille d'affichage 15,6 po panoramique 18,5 po panoramique
Résolution 1 920 x 1 080 pixels (FHD)
Zone d'affichage utile (L x H) 344,16 x 193,59 mm (13,55 x 7,62 in) 408,96 x 230,04 mm (16,1 x 9,06 in)
Couleurs d'affichage 16 millions couleurs
Rétroéclairage Voyant DEL blanc (Non remplaçable par l'utilisateur. Veuillez contacter le service clientèle.)
Durée de vie du rétroéclairage 50 000 heures ou plus (fonctionnement continu à 25 °C [77 °F] avant que la luminosité du rétroéclairage diminue à 50%)
Réglage de la luminosité 0...100 (réglé sur l'écran tactile ou dans le logiciel)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?