EIO0000005727.00

Especificaciones del display

  10 pulgadas ancho 12 pulgadas ancho
Tipo de display Pantalla LCD de color TFT
Tamaño del display 10,1" ancho 12,1" ancho
Resolución 1280 x 800 píxeles (WXGA)
Área de visualización efectiva (Ancho x Alto) 216,96 x 135,6 mm (8,54 x 5,34 in) 261,12 x 163,2 mm (10,28 x 6,43 in)
Colores del display 16 millones de colores
Retroiluminación LED blanco (No puede ser sustituida por el usuario. Comuníquese con el servicio de atención al cliente.)
Vida útil de la retroiluminación 50000 horas o más (funcionamiento continuo a 25 °C [77 °F] antes de que el brillo de la retroiluminación disminuye a 50%)
Control de brillo 0 ...100 (Se ajusta con el panel táctil o con el software)

  15 pulgadas ancho 19 pulgadas ancho
Tipo de display Pantalla LCD de color TFT
Tamaño del display 15,6" ancho 18,5" ancho
Resolución 1920 x 1080 píxeles (FHD)
Área de visualización efectiva (Ancho x Alto) 344,16 x 193,59 mm (13,55 x 7,62 in) 408,96 x 230,04 mm (16,1 x 9,06 in)
Colores del display 16 millones de colores
Retroiluminación LED blanco (No puede ser sustituida por el usuario. Comuníquese con el servicio de atención al cliente.)
Vida útil de la retroiluminación 50000 horas o más (funcionamiento continuo a 25 °C [77 °F] antes de que el brillo de la retroiluminación disminuye a 50%)
Control de brillo 0 ...100 (Se ajusta con el panel táctil o con el software)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?