EIO0000005729.00

显示规格

  10 英寸宽屏 12 英寸宽屏
显示屏类型 TFT 彩色 LCD
显示尺寸 10.1" 宽屏 12.1" 宽屏
分辨率 1,280 x 800 像素 (WXGA)
有效显示面积 (W x H) 216.96 x 135.6 mm (8.54 x 5.34 in) 261.12 x 163.2 mm (10.28 x 6.43 in)
显示颜色 1,600万色
背光灯 白色LED (用户不能更换。请联系客户支持。)
背光灯工作寿命 50,000 小时或更长 (在 25 °C [77 °F] 下连续工作,背光灯亮度降至 50% 以前)
亮度控制 0...100(触摸屏或软件调节)

  15 英寸宽屏 19 英寸宽屏
显示屏类型 TFT 彩色 LCD
显示尺寸 15.6" 宽屏 18.5" 宽屏
分辨率 1,920 x 1,080 像素 (FHD)
有效显示面积 (W x H) 344.16 x 193.59 mm (13.55 x 7.62 in) 408.96 x 230.04 mm (16.1 x 9.06 in)
显示颜色 1,600万色
背光灯 白色LED (用户不能更换。请联系客户支持。)
背光灯工作寿命 50,000 小时或更长 (在 25 °C [77 °F] 下连续工作,背光灯亮度降至 50% 以前)
亮度控制 0...100(触摸屏或软件调节)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?