EIO0000005725.00

Réinitialisation de réglages par défaut (lorsque le mot de passe est utilisé)

  1. Se connecter à System Settings.
    NOTE: Pour savoir comment accéder à System Settings, se référer à Comment afficher les System Settings.
  2. Dans le menu, sélectionnez System > Factory Reset.
  3. Appuyez sur la touche Execute. Le produit redémarre.
  4. Connectez-vous à nouveau à System Settings.
  5. Dans le menu, sélectionnez System > Factory Reset.
  6. Appuyez sur la touche Execute. La réinitialisation d'usine est effectuée et le produit redémarre.
AVIS
PERTE DE DONNÉES
Ne coupez pas l'alimentation pendant la configuration initiale.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?