EIO0000005727.00

Restablecimiento de fábrica (Cuando se utiliza contraseña)

  1. Inicie sesión en System Settings.
    NOTA: Para obtener instrucciones sobre cómo acceder a System Settings, consulte Cómo mostrar System Settings.
  2. En el menú, seleccione System > Factory Reset.
  3. Toque el botón Execute. El producto se reinicia.
  4. Vuelva a iniciar sesión en System Settings.
  5. En el menú, seleccione System > Factory Reset.
  6. Toque el botón Execute. Se ejecuta el restablecimiento de fábrica y el producto se reinicia.
AVISO
PÉRDIDA DE DATOS
No apague la alimentación durante la inicialización.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?