EIO0000005729.00

出厂复位 (使用密码时)

  1. 登录 System Settings
    注: 有关如何访问 System Settings 的说明,请参阅 如何显示 System Settings
  2. 从菜单中选择 System > Factory Reset
  3. 触摸 Execute 按钮。产品重启。
  4. 再次登录 System Settings
  5. 从菜单中选择 System > Factory Reset
  6. 触摸 Execute 按钮。执行出厂复位并且产品重新启动。
注意
数据丢失
初始化期间请勿关闭电源。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?