EIO0000005726.00

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen (wenn Passwort verwendet wird)

  1. Melden Sie sich bei System Settings an.
    HINWEIS: Anweisungen für den Zugriff auf System Settings finden Sie unter Anzeigen der System Settings.
  2. Wählen Sie im Menü die Optionen System > Factory Reset.
  3. Tippen Sie auf die Schaltfläche Execute. Das Produkt wird neu gestartet.
  4. Melden Sie sich erneut bei System Settings an.
  5. Wählen Sie im Menü die Optionen System > Factory Reset.
  6. Tippen Sie auf die Schaltfläche Execute. Das Produkt wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt (Werksreset) und neu gestartet.
HINWEIS
DATENVERLUST
Schalten Sie das Gerät während der Initialisierung nicht aus.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?