EIO0000005726.00

Interface

Funktion

Beschreibung

Touch Buzzer

Ändern Sie die Einstellungen für den Signalton, der bei der Bedienung des Touchscreens ertönt.

Standard: Enable

Keyboard Type

Wenn eine USB-Tastatur an das Gerät angeschlossen ist, wählen Sie den Tastaturtyp aus: US (101), JP (106) oder Azerty.

Standard: US (101)

HINWEIS: Die Einstellung des Tastaturtyps wird nach dem Neustart des Geräts wirksam.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?