EIO0000005725.00

Interface

Fonction

Description

Touch Buzzer

Modifiez les paramètres du signal sonore émis lors de l'utilisation de l'écran tactile.

Par défaut : Enable

Keyboard Type

Lorsqu'un clavier USB est connecté au produit, sélectionnez le type de clavier parmi US (101), JP (106), ou Azerty.

Par défaut : US (101)

NOTE: Le réglage du type de clavier prend effet après le redémarrage du produit.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?