EIO0000005729.00

Interface

功能

说明

Touch Buzzer

更改操作触摸屏时发出的蜂鸣声的设置。

默认: Enable

Keyboard Type

当 USB 键盘连接到产品时,请从 US (101)JP (106)Azerty 中选择键盘类型。

默认: US (101)

注: 键盘类型设置在产品重新启动后生效。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?