EIO0000005727.00

Interface

Función

Descripción

Touch Buzzer

Cambie los ajustes del pitido que suena al operar el panel táctil.

Conf. por defecto: Enable

Keyboard Type

Cuando se conecta un teclado USB al producto, seleccione el tipo de teclado entre US (101), JP (106), o Azerty.

Conf. por defecto: US (101)

NOTA: La configuración del tipo de teclado surtirá efecto después de reiniciar el producto.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?