EIO0000005729.00

处理 SD 卡时的注意事项

注意
数据丢失
使用 SD 卡时:
  • 务必定期备份 SD 卡数据。
  • 在访问 SD 卡时不要关掉或者重启本产品,也不要拔出 SD 卡。
  • 在将 SD 卡从本产品中拔出前,请停止 SD 卡上的所有操作。
  • 在将 SD 卡插入 SD 卡槽时,要注意方向正确。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注意
数据丢失
处理 SD 卡时:
  • 避免将 SD 卡保存在有静电或者电磁波存在的场所。
  • 避免将 SD 卡放置在阳光直射、散热体附近或其他可能产生高温的地方。
  • 请勿弯曲 SD 卡。
  • 请勿使 SD 卡掉落或者用 SD 卡撞击其他物体。
  • 请保持 SD 卡干燥。
  • 请勿触摸 SD 卡接口。
  • 请勿拆解或改装 SD 卡。
  • 只能使用以指定文件系统格式化的 SD 卡。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

本产品支持的文件系统为 FAT、FAT32 和 exFAT。本产品无法识别使用 NTFS 格式化的外部存储。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?