EIO0000005727.00

Precauciones al manipular la tarjeta SD

AVISO
PÉRDIDA DE DATOS
Cuando se utiliza una tarjeta SD:
  • Asegúrese de realizar copias de seguridad periódicas de los datos de la tarjeta SD.
  • No apague ni reinicie este producto mientras se está obteniendo acceso a la tarjeta SD, y no retire la tarjeta SD.
  • Antes de extraer la tarjeta SD de este producto, detenga todas la operaciones en la tarjeta.
  • Verifique la orientación de la tarjeta SD antes de insertarla en la ranura para tarjetas SD.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
AVISO
PÉRDIDA DE DATOS
Cuando utilice la tarjeta SD:
  • Evite guardar la tarjeta SD en un lugar donde haya electricidad estática u ondas electromagnéticas.
  • Evite almacenar la tarjeta SD en la luz directa del sol, cerca de una calefacción u otros lugares donde se producen temperaturas altas.
  • No doble la tarjeta SD.
  • No deje caer la tarjeta SD y evite golpearla contra otro objeto.
  • Mantenga la tarjeta SD seca.
  • No toque los conectores de la tarjeta SD.
  • No desmonte ni modifique la tarjeta SD.
  • Utilice solo tarjetas SD formateadas con el sistema de archivos especificado.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Los sistemas de archivos que admite este producto son FAT, FAT32 y exFAT. Este producto no reconoce almacenamiento externo formateado con NTFS.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?