EIO0000005725.00

Précautions à prendre lors de la manipulation de la carte SD

AVIS
PERTE DE DONNÉES
Lors de l'utilisation d'une carte SD :
  • Assurez-vous de sauvegarder les données de carte SD régulièrement.
  • Lorsqu'un équipement accède à la carte SD, n'effectuez jamais les opérations suivantes : mise hors tension ou réinitialisation du produit, ou retrait de la carte SD.
  • Avant de la retirer du produit, arrêtez toutes les opérations sur la carte SD.
  • Assurez-vous que la carte SD est correctement orientée avant de l'insérer dans l'emplacement de carte SD.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
AVIS
PERTE DE DONNÉES
Lors de la manipulation de la carte SD :
  • Évitez de stocker la carte SD dans un endroit où il y a de l'électricité statique ou des ondes électromagnétiques.
  • Évitez de stocker la carte SD dans la lumière directe du soleil, à proximité des appareils de chauffage ou dans d'autres endroits susceptibles de connaître des températures élevées.
  • Ne pliez pas la carte SD.
  • Ne faites pas tomber la carte SD et ne la heurtez pas contre un autre objet.
  • Conservez la carte SD au sec.
  • Ne touchez pas les connecteurs de la carte SD.
  • Ne démontez pas la carte SD et ne la modifiez pas.
  • Utilisez uniquement des cartes SD formatées avec le système de fichiers spécifié.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Les systèmes de fichiers pris en charge par ce produit sont FAT, FAT32 et exFAT. Ce produit ne reconnaît pas le stockage externe formaté avec NTFS.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?