EIO0000005726.00

Sicherheitsvorkehrungen SD-Karte

HINWEIS
DATENVERLUST
Bei Verwendung einer SD-Karte:
  • Führen Sie eine regelmäßige Sicherungsspeicherung der SD-Kartendaten durch.
  • Während des Zugriffs auf eine SD-Karte bitte niemals dieses Produkt ausschalten oder zurücksetzen oder die SD-Karte entfernen.
  • Vor dem Entfernen der SD-Karte aus diesem Produkt müssen alle Vorgänge der SD-Karte angehalten werden.
  • Überrüfen Sie die korrekte Ausrichtung der SD-Karte, bevor Sie sie in ihren Steckplatz einführen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS
DATENVERLUST
Handhabung der SD-Karte:
  • Die SD-Karte sollte nicht in Bereichen statischer Elektrizität oder elektromagneticher Wellen aufbewahrt werden.
  • Auch die Aufbewahrung der SD-Karte in direktem Sonnenlicht, in der Nähe von Heizungen oder anderen Bereichen, an denen es zu hohen Temperaturen kommen kann, sollte vermieden werden.
  • Biegen Sie die SD-Karte nicht.
  • Lassen Sie die SD-Karte nicht fallen oder gegen einen anderen Gegenstand prallen.
  • Setzen Sie die SD-Karte keiner Feuchtigkeit aus.
  • Berühren Sie nicht die Kontaktstifte der SD-Karte.
  • Zerlegen oder verändern Sie die SD-Karte nicht.
  • Verwenden Sie nur SD-Karten, die mit dem angegebenen Dateisystem formatiert sind.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Die von diesem Produkt unterstützten Dateisysteme sind FAT, FAT32, und exFAT. Dieses Gerät erkennt keine externen Speicher, die mit NTFS formatiert wurden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?