System Monitor
Muestra la cantidad de veces que este producto ha sido iniciado, el tiempo total de funcionamiento, la temperatura dentro del producto, etc.
|
Función |
Descripción |
|---|---|
| System Statistic |
Muestra la cantidad de veces que este producto ha sido iniciado, el tiempo total de funcionamiento, la temperatura dentro del producto, etc. Boot times y Accumulated operation time no se borran aunque realice un restablecimiento de fábrica o una restauración. |
| Free Memory |
Configure el producto para que se reinicie automáticamente cuando la memoria restante sea inferior al porcentaje especificado. Al reiniciar el producto se borran los datos temporales y se libera memoria. Conf. por defecto: 0 (Disable) |
| Export System Log |
Exporta el registro de operaciones de la configuración del sistema al almacenamiento externo. Para eliminar el almacenamiento externo después de exportar los datos de registro, toque el botón Eject storage device. Asegúrese de que el LED correspondiente esté apagado y, luego retire el almacenamiento externo del producto. |