System Monitor
Affiche le nombre de démarrages du produit, la durée totale de fonctionnement, la température à l'intérieur de l'appareil, etc.
|
Fonction |
Description |
|---|---|
| System Statistic |
Affiche le nombre de démarrages du produit, la durée totale de fonctionnement, la température à l'intérieur de l'appareil, etc. Boot times et Accumulated operation time ne sont pas effacés même si vous effectuez une réinitialisation ou une restauration des réglages par défaut. |
| Free Memory |
Permet de redémarrer automatiquement le produit lorsque la mémoire restante est inférieure au pourcentage spécifié. Le redémarrage du produit efface les données temporaires et libère la mémoire. Par défaut : 0 (Disable) |
| Export System Log |
Exporte le journal des opérations des paramètres du système vers un stockage externe. Pour supprimer le stockage externe après avoir exporté les données du journal, appuyez sur le bouton Eject storage device. Assurez-vous que le voyant correspondant est éteint, puis retirez le périphérique de stockage externe du produit. |