EIO0000005729.00

System Monitor

显示本产品的启动次数、总运行时间、产品内部温度等。

功能

说明

System Statistic

显示本产品的启动次数、总运行时间、产品内部温度等。

Boot timesAccumulated operation time 即使执行了出厂复位或恢复,也不会清除。

Free Memory

设置为当剩余内存低于指定百分比时自动重新启动产品。重新启动产品可清除临时数据并释放内存。

默认: 0 (Disable)

Export System Log

将系统设置操作日志导出到外部存储。

要在导出日志数据后移除外部存储,请触摸 Eject storage device 按钮。确保相应的 LED 灯已熄灭,然后从产品中移除外部存储。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?