EIO0000005726.00

System Monitor

Zeigt an, wie oft das Gerät gestartet wurde, die Gesamtbetriebszeit, die Temperatur im Inneren des Geräts usw.

Funktion

Beschreibung

System Statistic

Zeigt an, wie oft das Gerät gestartet wurde, die Gesamtbetriebszeit, die Temperatur im Inneren des Geräts usw.

Boot times und Accumulated operation time werden nicht gelöscht, selbst wenn Sie eine Rücksetzung auf die Werkseinstellungen durchführen oder diese wiederherstellen.

Free Memory

Einstellung, dass das Gerät automatisch neu gestartet wird, wenn der verbleibende Speicherplatz unter den angegebenen Prozentsatz fällt. Ein Neustart des Produkts löscht die temporären Daten und gibt den entsprechenden Speicherplatz frei.

Standard: 0 (Disable)

Export System Log

Exportiert das Betriebsprotokoll der Systemeinstellungen auf ein externes Speichergerät.

Um den externen Speicher nach dem Export der Protokolldaten zu entfernen, berühren Sie die Schaltfläche Eject storage device. Vergewissern Sie sich, dass die entsprechende LED ausgeschaltet ist, und entfernen Sie dann den externen Speicher vom Produkt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?