EIO0000005726.00

Menü Systemeinstellungen

In diesem Abschnitt werden die im Bereich System Settings enthaltenen Funktionen beschrieben.

 

Funktion

Beschreibung

A

Kontowechsel

Wechseln von Benutzerkonten.

Diese Funktion wird angezeigt, wenn Sie neben dem Administratorkonto auch ein Standardbenutzerkonto haben.

B

Neustart

Führen Sie einen Neustart aus.

Menü

Beschreibung

Information -

Zeigt den Systemstatus, Versionsinformationen usw. an.

System System Monitor

Zeigt an, wie oft das Gerät gestartet wurde, die Gesamtbetriebszeit, die Temperatur im Inneren des Geräts usw. Dabei wird auch das Betriebsprotokoll der Systemeinstellungen exportiert.

Date and Time

Stellen Sie die interne Uhr des Geräts ein.

Language

Wählen Sie die Sprache der Benutzeroberfläche für die Systemeinstellungen aus.

Interface

Konfigurieren Sie den Summerton für Touch-Bedienungen und die Einstellungen für die Verwendung externer USB-Tastaturen.

Power Saving

Konfigurieren Sie das Verhalten des Produkts, wenn es nicht in Gebrauch ist.

System Update

Aktualisieren Sie die Firmware und das Betriebssystem des Produkts.

Factory Reset*1

Setzt das Produkt in den Zustand zurück, in dem es sich beim Kauf befand.

Backup Restore*1

Sichern Sie die Daten des Produkts auf einem USB-Speichergerät und verwenden Sie die Sicherungsdatei, um das Produkt wiederherzustellen.

Display Display1

Konfigurieren Sie Anzeigeeinstellungen wie Helligkeit und Berührungsbereiche.

Ethernet*1 ETH1/ETH2

Konfigurieren Sie die Ethernet-Einstellungen.

Boot -

Ändern Sie den Standardstartbildschirm, der beim Starten des Produkts angezeigt wird.

Browser -

Konfigurieren Sie die Anzeigeeinstellungen für den Browser.

Server Start Page

Wählen Sie den Startbildschirm, der nach dem Einschalten des Produkts angezeigt wird.

Server

Registrieren Sie die Webserver für die Verbindung.

Security*2 Password

Ändern Sie das Anmeldepasswort.

User Account*1

Registrieren oder löschen Sie Standardbenutzerkonten getrennt vom Konto mit Administratorrechten.

Firewall*1

Nehmen Sie die Einstellungen für die Firewall vor.

External Access*1

Legen Sie fest, ob der Fernzugriff auf die Systemeinstellungen möglich sein soll.

*1 Wird nur angezeigt, wenn Sie mit einem Administratorkonto angemeldet sind.

*2 Wenn die Passwortauthentifizierung nicht verwendet wird, wird diese Einstellung nicht angezeigt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?