EIO0000005725.00

Menu Paramètres système

Cette section décrit les fonctions fournies dans le System Settings.

 

Fonction

Description

A

Changement de compte

Changez de compte utilisateur.

Cette fonction est affichée si vous disposez d'un compte utilisateur standard en plus du compte administrateur.

B

Redémarrer

Redémarrez le produit.

Menu

Description

Information -

Affiche l'état du système, les informations sur la version, etc.

System System Monitor

Affiche le nombre de démarrages du produit, la durée totale de fonctionnement, la température à l'intérieur de l'appareil, etc. Cette opération permet également d'exporter le journal des opérations des paramètres du système.

Date and Time

Réglez l'horloge interne du produit.

Language

Sélectionnez la langue de l'interface utilisateur pour les paramètres du système.

Interface

Configurez le son de l'avertisseur pour les opérations tactiles et les paramètres d'utilisation des claviers USB externes.

Power Saving

Configurez le comportement du produit lorsqu'il n'est pas utilisé.

System Update

Mettez à jour le micrologiciel et le système d'exploitation du produit.

Factory Reset*1

Réinitialise le produit à l'état dans lequel il se trouvait au moment de l'achat.

Backup Restore*1

Sauvegardez les données du produit sur un périphérique de stockage USB et utilisez le fichier de sauvegarde pour restaurer le produit.

Display Display1

Configurez les paramètres d'affichage tels que la luminosité et les zones tactiles.

Ethernet*1 ETH1/ETH2

Configurez les paramètres Ethernet.

Boot -

Modifiez l'écran de démarrage par défaut qui s'affiche au démarrage du produit.

Browser -

Configurez les paramètres d'affichage du navigateur.

Server Start Page

Sélectionnez l'écran initial qui s'affiche après le démarrage du produit.

Server

Enregistrez les serveurs Web à connecter.

Security*2 Password

Modifiez le mot de passe de connexion.

User Account*1

Enregistrez ou supprimez des comptes d'utilisateurs standard distincts du compte ayant des privilèges d'administrateur.

Firewall*1

Configurez les paramètres relatifs au pare-feu.

External Access*1

Définissez si vous souhaitez autoriser l'accès à distance aux paramètres système.

*1 S'affiche uniquement si vous êtes connecté avec un compte administrateur.

*2 Si l'authentification par mot de passe n'est pas utilisée, ce paramètre n'est pas affiché.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?