EIO0000005729.00

系统设置菜单

本节介绍 System Settings 中提供的功能。

 

功能

说明

A

切换账户

切换用户账户。

如果除管理员账户外还有标准用户账户,则会显示此功能。

B

重启

重新启动产品。

菜单

说明

Information -

显示系统状态、版本信息等。

System System Monitor

显示本产品的启动次数、总运行时间、产品内部温度等。这也会导出系统设置操作日志。

Date and Time

设置产品的内部时钟。

Language

选择系统设置的用户界面语言。

Interface

配置触摸操作的蜂鸣器声音和使用外部 USB 键盘的设置。

Power Saving

配置产品不使用时的行为。

System Update

更新产品的固件和操作系统。

Factory Reset*1

将产品重置为购买时的状态。

Backup Restore*1

将产品中的数据备份到 USB 存储设备,然后使用备份文件恢复产品。

Display Display1

配置亮度和触摸区域等显示设置。

Ethernet*1 ETH1/ETH2

配置以太网设置。

Boot -

更改产品启动时显示的默认启动屏幕。

Browser -

配置浏览器的显示设置。

Server Start Page

选择产品启动后显示的初始屏幕。

Server

注册要连接的 Web 服务器。

Security*2 Password

更改登录密码。

User Account*1

注册或删除与具有管理员权限的账户分开的标准用户账户。

Firewall*1

配置与防火墙相关的设置。

External Access*1

设置是否允许远程访问系统设置。

*1 仅在使用管理员账户登录时显示。

*2 如果不使用密码验证,则不显示此设置。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?