EIO0000005727.00

Menú de configuración del sistema

Esta sección describe las funciones proporcionadas en el/la System Settings.

 

Función

Descripción

A

Cambio de cuenta

Cambiar cuentas de usuario.

Esta función se muestra si tiene una cuenta de usuario estándar además de la cuenta de administrador.

B

Reinicio

Reinicie el producto.

Menú

Descripción

Information -

Muestra el estado del sistema, la información de la versión, etc.

System System Monitor

Muestra la cantidad de veces que este producto ha sido iniciado, el tiempo total de funcionamiento, la temperatura dentro del producto, etc. Esto también exporta el registro de operaciones de configuración del sistema.

Date and Time

Configure el reloj interno del producto.

Language

Seleccione el idioma de la interfaz de usuario para la configuración del sistema.

Interface

Configure el sonido del zumbador para las operaciones táctiles y los ajustes para el uso de teclados USB externos.

Power Saving

Configure el comportamiento del producto cuando no esté en uso.

System Update

Actualice el firmware y el sistema operativo del producto.

Factory Reset*1

Restablece el producto al estado en que se encontraba cuando se compró.

Backup Restore*1

Haga una copia de seguridad de los datos del producto en un dispositivo de almacenamiento USB y utilice el archivo de copia de seguridad para restaurar el producto.

Display Display1

Configure los ajustes de visualización, como el brillo y las áreas táctiles.

Ethernet*1 ETH1/ETH2

Configure los ajustes de Ethernet.

Boot -

Cambie la pantalla de inicio predeterminada que se muestra al encender el producto.

Browser -

Configure los ajustes de visualización del navegador.

Server Start Page

Seleccione la pantalla inicial que se mostrará después de que el producto se inicie.

Server

Registre los servidores web a los que se conectará.

Security*2 Password

Cambie la contraseña de acceso.

User Account*1

Registre o elimine cuentas de usuario estándar, separadas de la cuenta con privilegios de administrador.

Firewall*1

Configure los ajustes relacionados con el firewall.

External Access*1

Establezca si desea permitir el acceso remoto a la configuración del sistema.

*1 Sólo se muestra si ha iniciado sesión con una cuenta de administrador.

*2 Si no se utiliza la autenticación por contraseña, este ajuste no se muestra.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?