EIO0000005727.00

Panel táctil

Tipo de panel táctil Capacitiva proyectada (PCAP) con filtro de ruidos optimizado
Puntos de contacto Multitáctil (toque de dos puntos)
Vida útil del panel táctil 50 millón de veces o más
Resolución del panel táctil 2048 x 2048
Touch mode Standard mode, Water detection mode, Glove mode
NOTA: Cambie el modo en la configuración del sistema.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?