EIO0000005725.00

Écran tactile

Type d'écran tactile Capacitif projeté (PCAP) avec filtre de bruit optimisé
Points d'appui Multitactile (tactile à deux points)
Durée de vie de l'écran tactile 50 million de touches ou plus
Résolution de l'écran tactile 2 048 x 2 048
Touch mode Standard mode (mode standard), Water detection mode (mode de détection d'eau), Glove mode (mode gant)
NOTE: Modifier le mode dans les paramètres système.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?