EIO0000005726.00

Touch-Panel

Touch-Panel-Typ Projiziert kapazitiv (PCAP) mit optimiertem Rauschfilter
Berührungspunkte Mehrfach-Touch (Zweipunkt-Touch)
Lebensdauer des Touch-Panels Mindestens 50 Millionen Betätigungen
Auflösung des Touch-Panels 2.048 x 2.048
Touch-Modus Standard mode, Water detection mode, Glove mode
HINWEIS: Ändern Sie den Modus in den Systemeinstellungen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?