EIO0000005729.00

触摸面板

触摸面板类型 带有优化噪声滤波器的投射电容 (PCAP)
触摸点 多点触摸(两点触摸)
触摸面板工作寿命 五千万次以上
触摸面板分辨率 2,048 x 2,048
触摸模式 Standard mode, Water detection mode, Glove mode
注: 在系统设置中更改模式。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?