7IT02-0423-03

Panoramica dispositivo

Il dispositivo è un dispositivo di monitoraggio digitale dell'isolamento (IMD) per sistemi di potenza a bassa e media tensione non collegati a terra. Il dispositivo monitora l'isolamento di un sistema di potenza e segnala eventuali guasti all'isolamento appena si verificano.

IMD applica la tensione CA a bassa frequenza tra il sistema di potenza e la terra allo scopo di fornire un monitoraggio dell'isolamento accurato in applicazioni complesse. L'isolamento viene quindi valutato sulla base del valore di corrente generato. Questo metodo viene utilizzato per tutti i tipi di sistemi di potenza, CA, CC, combinati, rettificati, con un variatore di velocità ecc.

Il dispositivo fornisce le seguenti funzionalità:

  • Visualizzazione della resistenza di isolamento (R)

  • Rilevamento di guasti di isolamento conformemente a una soglia configurabile

  • Display capacità di dispersione (C) con impedenza associata (Zc) *

  • Comunicazione mediante protocollo Modbus RS-485

  • Inibizione iniezione tramite ingresso logico

  • Registro guasto isolamento

  • Tendenza della resistenza dell'isolamento (R) dall'ultima ora all'ultimo anno

  • Configurazione rapida dei parametri di monitoraggio secondo le applicazioni

  • Compatibilità con adattatore di tensione (Umax = 1.700 V CA fase-fase o Umax = 1.200 V CC)

  • Compatibilità con adattatore di terra P1N e trasformatore di tensione (Umax = 33 kV CA) *

Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?