7FR02-0423-03

Vue d’ensemble de l’appareil

Le produit est un appareil de surveillance d’isolement (IMD, Insulation Monitoring Device) numérique pour réseaux électriques basse tension et moyenne tension non mis à la terre. L’appareil surveille l’isolement d’un réseau électrique et notifie les défauts d’isolement dès qu’ils surviennent.

L’IMD applique une tension CA basse fréquence entre le réseau électrique et la terre pour assurer une surveillance précise de l’isolement dans les applications complexes. L’isolement est ensuite évalué d’après la valeur de courant renvoyée. Cette méthode peut être utilisée avec tous les types de réseau électrique : CA, CC, combinés, rectifiés, avec entraînement à vitesse variable, etc.

L’appareil fournit les fonctions suivantes :

  • Affichage de la résistance d’isolement (R)

  • Détection des défauts d’isolement selon un seuil configurable

  • Affichage de la capacitance de fuite (C) avec impédance associée (Zc) *

  • Communication par protocole Modbus RS-485

  • Inhibition de l’injection par entrée logique

  • Journal des défauts d’isolement

  • Tendance de la résistance d’isolement (R) de la dernière heure à l’année dernière

  • Réglage rapide des paramètres de surveillance en fonction des applications

  • Compatibilité avec l’adaptateur de tension (Umax = 1700 V CA Ph-Ph ou Umax = 1200 V CC)

  • Compatibilité avec adaptateur de terre P1N et transformateur de tension (Umax = 33 kV CA) *

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?