7FR02-0423-03

Seuils d’alarme d’isolement (Al. isol.) et d’alarme d’isolement préventive (Al. Prév.)

Vous pouvez régler les valeurs du seuil d’alarme d’isolement préventive et d’alarme d’isolement selon le niveau d’isolement de l’application surveillée.

Paramètre Valeurs autorisées Valeur par défaut
Alarme isol. (seuil d’alarme d’isolement) 0,04…500 kΩ 1 kΩ
Alarme prév. (seuil d’alarme d’isolement préventive)
  • 1 kΩ…1 MΩ

  • OFF

OFF

Lorsque l’appareil est mis sous tension, il récupère les dernières valeurs de seuil d’alarme préventive et d’alarme d’isolement enregistrées.

NOTE: Le seuil d’alarme préventive doit toujours être supérieur au seuil d’alarme d’isolement.

Une alarme d’isolement est effacée lorsque le niveau d’isolement atteint 20 % au-dessus du seuil.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.