Installation et câblage du produit
relais
L’appareil offre une option de configuration pour répondre aux normes de sécurité et aux exigences de l’application. Le relais d’alarme préventive est utilisé comme actionneur miroir, conjointement avec le relais d’alarme d’isolement, pour assurer une fonction de sécurité globale (avec redondance inversée).
Vous pouvez activer cette fonction par le biais d’un réglage de relais appelé mode miroir :
Une fois activé, le relais d’alarme préventive reflète le relais d’alarme en logique inversée. En cas de défaillance du produit ou de panne de courant, les deux relais sont mis hors tension et tombent au même niveau :
Vous pouvez ainsi facilement séparer un signal de défaut d’isolement d’un signal de produit inopérant avec une série de câblages simples (ou par la connexion à un automate programmable).
Entrée d’état
L’activation de l’option Acq. Inhib. (Acquitter l’inhibition) active le déclenchement d’une alarme lorsque l’inhibition de l’injection est activée. (Voir Entrée d’inhibition de l’injection (Entrée Inhib.).) Cela permet au réseau dans lequel l’appareil est installé de détecter les erreurs de commande d’inhibition d’injection (câblage externe et composants internes).
Si l’installation ne nécessite pas de gestion d’exclusions ou si le système utilise le protocole Modbus/98, le réglage OFF permet de désactiver l’entrée d’inhibition d’injection, assurant ainsi un isolement fonctionnel complet. Les changements d’état électrique de cette entrée sont alors ignorés (entrée d’inhibition d’injection réglée sur OFF). (Voir Entrée d’inhibition de l’injection (Entrée Inhib.).)
API
Pour que le système puisse détecter tous les états du produit, l’appareil doit être connecté à un automate ou appareil équivalent, comme suit :
Pour que l’automate programmable puisse reconnaître l’état de tous les produits, la configuration suivante doit être implémentée :
| Fonctionnement |
Inhibition de l’injection Sortie logique 1 |
Relais d’alarme d’isolement Entrée logique 1 |
Relais d’alarme d’isolement préventive Entrée logique2 |
|
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnement normal | Aucun défaut d’isolement / aucune alarme d’isolement préventive | Ouvert | Fermé | Ouvert |
| Alarme d’isolement | Ouvert | Ouvert | Fermé | |
| Injection désactivée | Fermé | Ouvert | Fermé | |
| Produit inopérant | Entrée d’état impulsionnelle | Fermé | Fermé | Ouvert |
| Produit inopérant | - | Fermé | Fermé | |
| Produit inopérant | - | Ouvert | Ouvert | |