Entrée d’inhibition de l’injection (Entrée Inhib.)
L’appareil injecte plusieurs combinaisons brevetées de tension basse fréquence dans le réseau. Dans un réseau à plusieurs arrivées entrantes, en fonction de la position du disjoncteur, il ne doit pas y avoir plus d’un appareil injectant dans le réseau. L’inhibition de l’injection est gérée d’après l’état de l’entrée d’inhibition de l’appareil, qui peut, par exemple, être connectée aux contacts auxiliaires des disjoncteurs.
Vous pouvez configurer l’entrée d’inhibition d’injection pour utiliser un contact NO ou un contact NF comme suit :
| Valeur ou type de contact | Injection activée lorsque le contact est… | Injection désactivée lorsque le contact est… |
|---|---|---|
| NO (par défaut) | Ouvert | Fermé |
| NF | Fermé | Ouvert |
| OFF | Ignoré | Ignoré |
Vous pouvez régler cette valeur de paramètre sur OFF. Dans ce mode, l’état de l’entrée électrique est ignoré et la gestion de l’exclusion peut toujours se faire via la liaison de communication Modbus. Voir Fonctions Modbus pour les fonctions Modbus. Ce mode est particulièrement utile dans les environnements conformes aux normes de sécurité fonctionnelle. Voir Exigences de conformité aux normes de sécurité pour plus d’informations sur la conformité aux normes de sécurité fonctionnelle.