Adaptateur de tension (Adapt. V.)
Vous pouvez utiliser l’adaptateur de tension pour surveiller un réseau électrique non mis à la terre avec une tension nominale supérieure à 480 V CA/CC. L’adaptateur de tension M400-1700 peut également être utilisé sur les systèmes non mis à la terre en dessous de 480 V CA/CC pour augmenter l’impédance interne de l’appareil. Le IM400THRN peut être utilisé avec l’adaptateur de terre P1N et le transformateur de tension compatible Schneider Electric pour contrôler les systèmes d’alimentation avec une tension nominale jusqu’à 33 kV.
les trois valeurs suivantes sont applicables pour IM400N :
| Valeur | Utilisation recommandée |
|---|---|
| Sans (valeur par défaut) | Utiliser lorsque la tension nominale du réseau électrique non mis à la terre surveillé est ≤ 480 V CA/CC. |
| PHT1000 | Utiliser
lorsque la tension nominale du réseau électrique non mis
à la terre surveillé est ≤ 480 V CA/CC
et ≤ 1500 V CA/CC.
NOTE: Il est impossible de localiser
un défaut d’isolement avec l’appareil et PHT1000.
|
| HV1700 | Utiliser lorsque
la tension nominale du réseau électrique non mis à
la terre surveillé est ≤ 480 V CA/CC et
≤ 1500 V CA/CC.
NOTE: Il est impossible de localiser un
défaut d’isolement avec l’appareil et IM400-1700.
Cette valeur ne peut pas être définie lorsque le paramètre Localisation est sur ON.
|
Les deux valeurs suivantes sont applicables pour IM400THRN :
| Valeur | Utilisation recommandée |
|---|---|
| Sans (valeur par défaut) | Utiliser lorsque la tension nominale du réseau électrique non mis à la terre surveillé est ≤ 480 V CA/CC. |
| P1N | Utiliser
lorsque la tension nominale du réseau électrique non mis
à la terre surveillé est inférieur à 33 kV.
NOTE: Il est impossible de localiser un défaut d’isolement
avec l’appareil et IM400VA2.
|
Voir Accessoires pour plus d’informations sur les adaptateurs de tension.