Attribution relais
Les différents états qui peuvent être attribués sont :
-
Alarme d’isolement préventive (Alarme pré.)
-
Alarme d’isolement (Alarme Isol.)
-
Inhibition de l’injection (Inhibition Inj.)
-
Erreur système (Erreur système)
NOTE:Les états suivants sont identifiés comme des erreurs système :
-
Injection déconnectée
-
Surtension
-
Capacitance excessive
-
-
Erreur produit (Erreur produit)
NOTE: Échec de l’autotest identifié comme une erreur produit.
Deux registres sont définis pour cette attribution Voir Tableau des registres Modbus pour des détails sur les registres.
-
Table de bits relais d’alarme d’isolement (adresse du registre : 3044)
-
Table de bits relais d’alarme d’isolement préventive (adresse du registre : 3046)
Pour l’attribution des états à chaque relais, utilisez la configuration des octets de ces registres comme suit :
| Bit | Attribution |
|---|---|
| 0 | Alarme d’isolement
préventive
NOTE: Cet octet est à lecture seule pour le registre
du table de bits du relais d’alarme d’isolement préventive
(3046).
|
| 1 | Réservé |
| 2 | Réservé |
| 3 | Réservé |
| 4 | Alarme
d’isolement
NOTE: Cet octet est à lecture seule pour le
registre du table de bits du relais d’alarme d’isolement
(3044).
|
| 5 | Réservé |
| 6 | Réservé |
| 7 | Réservé |
| 8 | Injection inhibée |
| 9 | Réservé |
| 10 | Réservé |
| 11 | Réservé |
| 12 | Réservé |
| 13 | Réservé |
| 14 | Réservé |
| 15 | Réservé |
| 16 | Erreur système |
| 17 | Réservé |
| 18 | Réservé |
| 19 | Réservé |
| 20 | Réservé |
| 21 | Réservé |
| 22 | Réservé |
| 23 | Réservé |
| 24 | Erreur produit |
| 25 | Réservé |
| 26 | Réservé |
| 27 | Réservé |
| 28 | Réservé |
| 29 | Réservé |
| 30 | Réservé |
| 31 | Réservé |
-
Après le test en usine,
-
la table de bits du relais d’alarme d’isolement est attribuée avec les octets de l’alarme d’isolement, d’erreur produit et d’erreur système.
-
la table de bits du relais d’alarme d’isolement préventive est attribuée avec les octets d’alarme d’isolement car le paramètre alarme prév. est réglé sur OFF.
Voir Reset pour plus d’informations sur la configuration en usine.
-
-
Lorsque le paramètre Relais prév. est fixé sur une valeur autre que la valeur OFF, l’octet du relais de l’alarme d’isolement préventive est attribué sur la bidmap du relais d’alarme d’isolement préventive. Vous pouvez également attribuer l’octet du relais d’alarme d’isolement préventive sur la table de bits du relais d’alarme d’isolement.
Voir Hystérésis de seuil d’alarme préventive et d’alarme d’isolement pour plus d’informations sur le paramètre Relais prév..
-
Lorsque le paramètre Relais al. prév. est sur Miroir, la table de bits du relais d’alarme d’isolement préventive est effacé pour correspondre au fonctionnement de l’alarme d’isolement et vous ne pouvez pas attribuer d’octets sur la table de bits du relais d’alarme d’isolement préventive. Vous pouvez attribuer des octets lorsque le paramètre Rel. al. prév. est sur Standard ou Sécurité intrinsèque.
Voir Relais d’alarme d’isolement préventive (Relais Al. Prév.) pour plus d’informations sur le paramètre Relais al. Prév..
-
Lorsque le paramètre Acq. Inhib. est sur OFF, l’octet d’injection inhibée est effacé dans les table de bitss du relais d’alarme d’isolement et d’isolement préventive et vous ne pouvez pas attribuer d’octets aux table de bitss. Lorsque le paramètre Acq Inhib. est sur ON, l’octet injection inhib. est attribué sur la table de bits du relais d’alarme d’isolement. Pour attribuer l’octet d’injection inhib. sur la table de bits d’alarme d’isolement préventive uniquement, attribuez l’octet dans la table de bits de l’alarme d’isolement préventive puis réinitialisez l’octet dans la table de bits de l’alarme d’isolement.
Voir Acquittement inhibition (Acq. inhib.) pour plus d’informations sur le paramètre Acq. Inhib..