Type d’inhibition (Type inhib.)
Vous pouvez configurer le type d’inhibition en fonction du réseau non mis à la terre avec plusieurs arrivées entrantes.
Deux valeurs sont disponibles pour ce paramètre :
Valeur | Description |
---|---|
Int. (par défaut) | Pendant l’état d’inhibition, le relais de l’appareil est déconnecté du réseau externe. Lorsque l’injection est activée, l’appareil lance automatiquement un autotest avant de revenir à l’écran de surveillance de l’isolement par défaut. |
Ext. | Pendant l’état
d’inhibition, le relais de l’appareil est connecté
au réseau externe. Lorsque l’injection est activée,
l’appareil affiche l’écran de surveillance de l’isolement
par défaut.
NOTE: L’autotest n’est pas lancé.
|