Nombre de transformateurs (Nb transfo)
Cette valeur correspond au nombre de transformateurs connectés.
Trois réglages sont disponibles pour le paramètre Nb Transfo :
-
0
-
1
-
3
Exemple de réglage de la résistance CC primaire et du nombre de transformateurs
Si | Alors |
---|---|
Vous avez connecté 3 transformateurs et la résistance CC primaire de chaque transformateur est de 15 kΩ. | Sélectionnez la valeur 15 kΩ pour le paramètre Rés CC PRI. Sélectionnez la valeur 3 pour le paramètre Nb Transfo. |
Vous avez connecté 1 transformateur et la résistance CC primaire du transformateur est de 15 kΩ. | Sélectionnez la valeur 15 kΩ pour le paramètre Rés CC PRI. Sélectionnez la valeur 1 pour le paramètre Nb Transfo. |