Fonctions Modbus
Code de la fonction | Nom de la fonction | |
---|---|---|
Décimale | Hexadécimale | |
3 | 0x03 | Registres Read Holding * |
4 | 0x04 | Registres Read Input * |
6 | 0x06 | Registre Write Single |
8 | 0x08 | Diagnostic Modbus |
16 | 0x10 | Registres Write Multiple |
43 / 14 | 0x2B / 0E | Lire l’identification d’appareil |
43 / 15 | 0x2B / 0F | Obtenir la date et l’heure |
43 / 16 | 0x2B / 10 | Régler la date et l’heure |
98 | 0x62 | Modbus/98 * |
Demande de lecture de l’identification d’appareil
Nombre | Type | Valeur |
---|---|---|
0 | VendorName |
Schneider Electric |
1 | ProductCode | IMDIM400N / IMDIM400THRN |
2 | MajorMinorRevision | XXX.YYY.ZZZ |
3 | VendorURL |
www.se.com |
4 | ProductName | Appareil de surveillance d’isolement |
5 | ModelName | IM400N / IM400THRN |
L’appareil accepte tous les types de requête (basique, régulière, étendue)