7ZH02-0423-03

产品安装和接线:

继电器

该设备提供了符合安全和应用标准的配置选项。预防性警报继电器与绝缘警报继电器一起用作映射执行器,以提供全局安全功能(具有反向冗余)。

您可以通过称为“映射模式”的继电器设置激活此功能:菜单 > 设置 > I/O 配置 > 预防性警报继电器 > 映射

注: 激活此模式后,仅通过白色指示灯和 Modbus 通讯发出预防性绝缘警报。

激活后,预防性警报继电器会以反向逻辑映射警报继电器。在生产不足或停电期间,两个继电器均会断电并下降至相同水平,如下所示:

通过执行一系列简单的接线(或连接到 PLC),您可以轻松地将绝缘故障信号与未正常运行的产品的信号分开。

状态输入

注入抑制已激活时,启用应答抑制(应答抑制)选项可激活警报的触发。(请参阅禁用注入输入(抑制输入)。这使安装了该设备的系统能够从注入抑制命令(外部接线和内部组件)检测到错误。

如果安装不需要使用排斥管理或者系统实施 Modbus/98 协议,则使用选项可以禁用注入抑制输入,提供全面的功能隔离。从而忽略此输入上的电气状态的变化(注入抑制选项)(请参阅禁用注入输入(抑制输入)。

PLC

为了使系统能够检测所有产品状态,必须将设备连接到 PLC 或等效设备,如下所示:

为了使 PLC 覆盖所有产品的状态,必须实施以下配置:

操作

注入抑制

数字输出 1

绝缘警报继电器

数字输入 1

预防性绝缘警报继电器

数字输入 2

正常工作 无绝缘故障/预防性绝缘警报
绝缘警报
注入禁用
未正常运行的产品 状态输入问题
未正常运行的产品 -
未正常运行的产品 -
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?