Produktinstallation und -verdrahtung
Relais
Das Gerät bietet eine Konfigurationsoption, damit die Anforderungen der Sicherheits- und Anwendungsstandards erfüllt werden können. Das Isolationsvoralarmrelais und das Isolationsalarmrelais werden als gespiegelte Stellglieder genutzt, damit eine globale Sicherheitsfunktion bereitgestellt werden kann (mit umgekehrter Redundanz).
Sie können diese Funktion über die Spiegelmodus-Relaiseinstellung aktivieren:
Nach seiner Aktivierung spiegelt das Isolationsvoralarmrelais das Alarmrelais mit umgekehrter Logik. Bei einem Produktdefekt oder einem Spannungsausfall werden beide Relais stromlos geschaltet. Sie fallen wie nachstehend gezeigt auf das gleiche Niveau ab:
Auf diese Weise können Sie ganz leicht die Signale für „Isolationsfehler“ und „Nicht betriebsfähiges Produkt“ unterscheiden, wenn Sie eine Reihe einfacher Verdrahtungen vornehmen (oder eine Verbindung zu einer SPS herstellen).
Statuseingang
Bei aktivierter Option Anerk. Hemm. (Anerkennen Hemmung) wird ein Alarm ausgelöst, wenn die Einspeisungshemmung aktiviert wird. (Siehe Einspeisungshemmungseingang (Sp.- Eing.)). So kann das System, in dem das Gerät installiert ist, Fehler anhand des Einspeisungshemmungsbefehls erkennen (externe Verdrahtung und interne Komponenten).
Wenn für die Installation kein Ausschlussmanagement erforderlich ist oder wenn im System das Modbus/98-Protokoll implementiert wird, können Sie mithilfe einer AUS-Option den Einspeisungshemmungseingang deaktivieren. Dadurch erfolgt eine vollständige Funktionstrennung. Die elektrischen Zustandsänderungen an diesem Eingang werden dann ignoriert (Option für Einspeisungshemmungseingang AUS) (siehe Einspeisungshemmungseingang (Sp.- Eing.)).
SPS
Damit das System alle Produktzustände erkennen kann, muss das Gerät wie folgt an eine SPS oder an ein entsprechendes Gerät angeschlossen werden:
Damit die SPS den Zustand aller Produkte abdecken kann, muss die folgende Konfiguration implementiert werden:
| Betrieb |
Einspeisungshemmung Digitalausgang 1 |
Isolationsalarmrelais Digitaleingang 1 |
Isolationsvoralarmrelais Digitaleingang 2 |
|
|---|---|---|---|---|
| Normalbetrieb | Kein Isolationsfehler/Isolationsvoralarm | Geöffnet | Geschlossen | Geöffnet |
| Isolationsalarm | Geöffnet | Geöffnet | Geschlossen | |
| Einspeisung deaktiviert | Geschlossen | Geöffnet | Geschlossen | |
| Nicht betriebsfähiges Produkt | Problem Statuseingang | Geschlossen | Geschlossen | Geöffnet |
| Nicht betriebsfähiges Produkt | - | Geschlossen | Geschlossen | |
| Nicht betriebsfähiges Produkt | - | Geöffnet | Geöffnet | |