7ZH02-0423-03

安全标准合规要求

简介

设备已通过 SIL 2 和 SIL 1 认证且符合 IEC 61508 标准:2010(与功能安全相关的标准)和 IEC 61557-15:2014(以 IEC 61508 为基础,专用于使用 IMD 和 IFL 设备的 IT 系统)。

安全功能分类:

功能 SIL

RIW(远程绝缘警告)

与冗余执行器一起使用

SIL 2

RIW(远程绝缘警告)或 REDC(远程启用/禁用命令)

与单个执行器一起使用

SIL 1

下列型号和商业参考号已经过认证:

型号 产品物料号
IM400N IMDIM400N
IM400THRN IMDIM400THRN

范围

如果系统的安装和接线符合所说明的内容,则设备和附件(电压适配器)认证有效。

产品设置

为了符合功能安全标准的要求,必须使用以下参数来配置设备,可以通过选择菜单 > 设置 > I/O 配置来访问:

参数 描述
绝缘警报继电器 绝缘警报继电器 故障保护
预防性警报继电器 预防性绝缘警报继电器 映射
抑制输入 禁用注入输入 常开
确认抑制 抑制信号的确认
确认警报继电器 确认警报时允许触发继电器
更正故障信号 绝缘故障消失后允许信号持续 3 秒
测试继电器 手动自动检测期间切换继电器

有关这些参数的详细信息,请参阅I/O 配置

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?