MicroLogic Active E/EP/Ei 功率因数 PF 和 cos φ 的测量
功率因数 PF
MicroLogic Active E/EP/Ei 控制单元通过总有功功率 Ptot 和总视在功率 Stot 计算总功率因数 PF:
此指标可限定:
-
存在谐波电流时安装电源的必要加大。
-
谐波电流的存在(通过对比 cos φ 的值)(见下文)。
cos φ
MicroLogic Active E/EP/Ei 控制单元通过总基波有功功率 Pfundtot 和总基波视在功率 Sfundtot 计算 cos φ:
此指标可限定基波电能的使用并定义运行象限。Cos φ 也称作位移功率因数 (DPF)。
功率因数 PF 和 cos φ 的符号
这些指标适用两种符号惯例:
下面的插图可针对两种惯例按照象限(Q1、Q2、Q3 和 Q4)定义功率因数 PF 和 cos φ 的符号:
-
超前:PF 和 cos φ 指标为正号。
-
滞后:PF 和 cos φ 指标为负号。
监测 cos φ 和功率因数 PF 指标
可以根据 IEEE 惯例检测和区分容性或感性负载上接收器模式的关键情况(两个值)。
下表说明接收器模式下各指标变化的方向及其数值:
|
IEEE 惯例 |
||
|---|---|---|
|
运行象限 |
Q1 |
Q4 |
|
cos φ(或 PF)在运行范围内的变化方向 |
||
|
cos φ(或 PF)在运行范围内的数值 |
0...-0.3...-0.8...-1 |
+1...+0.8...+0.4...0 |
可以根据 IEC 惯例检测容性或感性负载上接收器模式的关键情况,但不能区分(一个值)。
选择 cos φ 和功率因数 PF 的符号惯例
在 MicroLogic Active E/EP/Ei 显示屏上,从 树形导航菜单 的 中设置 cos φ 和 PF 指标的符号惯例
符号惯例的出厂设置为 IEC。