DOCA0265ES-07

Medición del factor de potencia PF y del cos φ de MicroLogic Active E/EP/Ei

Factor de potencia PF

La unidad de control MicroLogic Active E/EP/Ei calcula el factor de potencia total PF a partir de la potencia activa total Ptot y la potencia aparente total Stot:

NOTA: Stot es la potencia aparente total vectorial o aritmética, en función del ajuste seleccionado.

Este indicador califica:

  • El sobredimensionado necesario para la fuente de alimentación de la instalación ante la presencia de corrientes armónicas.

  • La presencia de corrientes armónicas por comparación con el valor del cos φ (véase más adelante).

cos φ

La unidad de control MicroLogic Active E/EP/Ei calcula el cos φ a partir de la potencia activa fundamental total Pfundtot y la potencia aparente fundamental total Sfundtot:

Este indicador califica el consumo de la energía fundamental y define el cuadrante de funcionamiento. El cos φ también recibe el nombre de factor de potencia de desplazamiento (Displacement Power Factor, DPF).

Signo del factor de potencia PF y del cos φ

Para estos indicadores se pueden aplicar dos convenciones de signo:

  • Convención IEC: el signo de estos indicadores cumple estrictamente los cálculos con signo de las potencias (es decir, Ptot, Stot, Pfundtot y Sfundtot).

  • Convención IEEE: los indicadores se calculan según la siguiente fórmula:

En las siguientes figuras se define el signo del factor de potencia PF y el cos φ por cuadrante (Q1, Q2, Q3 y Q4) para ambas convenciones:

Convención IEC

Funcionamiento en los cuatro cuadrantes (Q1, Q2, Q3, Q4)

Valores del cos φ en calidad de receptor (Q1, Q4)

Convención IEEE

Funcionamiento en los cuatro cuadrantes (Q1, Q2, Q3, Q4)

Valores del cos φ en calidad de receptor (Q1, Q4)

NOTA: Para un dispositivo, una parte de la instalación que es únicamente receptora (o generadora), la ventaja de la convención IEEE es que añade el tipo de componente reactivo a los indicadores PF y cos φ:
  • Capacitivo: signo positivo de los indicadores PF y cos φ.

  • Inductivo: signo negativo de los indicadores PF y cos φ.

Supervisión de los indicadores cos φ y de factor de potencia PF

Según la convención IEEE, las situaciones críticas en modo receptor en una carga capacitiva o inductiva se detectan y diferencian (dos valores).

En la siguiente tabla se indica el sentido de variación de los indicadores y su valor en modo receptor:

Convención IEEE

Cuadrante de funcionamiento

Q1

Q4

Sentido de variación de los cos φ (o PF) en el rango de funcionamiento

Valor de los cos φ (o PF) en el rango de funcionamiento

0...-0,3...-0,8...-1

+1...+0,8...+0,4...0

Según la convención IEC, las situaciones críticas en modo receptor en una carga capacitiva o inductiva se detectan, pero no se diferencian (un valor).

En la siguiente tabla se indica el sentido de variación de los indicadores y su valor en modo receptor:

Convención IEC

Cuadrante de funcionamiento

Q1

Q4

Sentido de variación de los cos φ (o PF) en el rango de funcionamiento

Valor de los cos φ (o PF) en el rango de funcionamiento

0...+0,3...+0,8...+1

+1...+0,8...+0,4...0

Selección de la convención de signo para el cos φ y el factor de potencia PF

Establezca la convención de signo para los indicadores cos φ y PF en la pantalla de MicroLogic Active E/EP/Ei, desde el menú de navegación de árbol, en Configuración > Medidas > FP / Var

El ajuste de fábrica de la convención de signo es IEC.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?