DOCA0265ES-07

Modos de control

@TW: Topic shared between Mic Act User Guide and MTZ1/MTZ2/MTZ3 Circuit Breaker User guides (DOCA0265, DOCA0284, DOCA0285)

Presentación

El modo de control del interruptor automático es un ajuste de MicroLogic Active que define el origen de las órdenes para controlar las operaciones del interruptor automático.

Hay tres modos de control disponibles: Manual, Auto Local y Auto Remote control mode. El modo de control se configura en la pantalla de MicroLogic Active, desde el menú de navegación de árbol, en Configuración > Comunicación.

En el Manual control mode, solo se aceptan órdenes de funcionamiento de uno de los siguientes orígenes:

  • Los botones mecánicos de la parte frontal del interruptor automático.

  • Los botones pulsadores externos conectados a las bobinas MN/MX/XF.

En el Auto Local control mode, el operador necesita estar cerca del interruptor automático para establecer la comunicación. Además de los orígenes aceptados en el Manual control mode, se aceptan los siguientes orígenes de órdenes de funcionamiento en el Auto Local control mode:

  • Pantalla FDM121

  • Canales de E/S BCIM

En el Auto Remote control mode, no es necesario que el operador esté junto al interruptor automático para establecer la comunicación; asimismo, solo se aceptan las órdenes enviadas desde un origen remoto a través de la red de comunicación por cable.

Además de los orígenes aceptados en el Manual control mode, se aceptan los siguientes orígenes de órdenes de funcionamiento en el Auto Remote control mode:

  • Interfaces IFE, EIFE o IFM

  • Páginas web de IFE/EIFE

El ajuste de fábrica del modo de control es el Manual control mode.

Permitir las órdenes de funcionamiento mediante la comunicación

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • No use bobinas comunicantes MX1 ni XF de la fuente de alimentación por encima de 250 V CA/CC con el módulo BCIM.
  • No use las funciones de control remoto de MicroLogic Active en una cadena de seguridad.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Para permitir las órdenes de funcionamiento a través de la comunicación por cable:

  • Deben cumplirse los requisitos previos para usar la conexión por cable ULP.

  • La unidad de control MicroLogic Active debe estar en Auto Local control mode o Auto Remote control mode.

  • El control de las bobinas comunicantes MX/XF por el módulo BCIM debe estar habilitado. Para ello, vaya a la pantalla de MicroLogic Active, desde el menú de navegación de árbol, en Configuración > BCIM.

Permitir las órdenes de funcionamiento a través de canales de E/S BCIM

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • No use bobinas comunicantes MX1 ni XF de la fuente de alimentación por encima de 250 V CA/CC con el módulo BCIM.
  • No use las funciones de control remoto de MicroLogic Active en una cadena de seguridad.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Para permitir las órdenes de funcionamiento a través de canales de E/S BCIM:

  • La unidad de control MicroLogic Active debe estar en ajustada en Auto Local control mode.

  • El módulo BCIM debe estar correctamente configurado:

    • El control de las bobinas MX/XF por parte del módulo BCIM debe estar activado.

    • El módulo BCIM debe estar en modo de E/S Abrir/Cerrar

    La configuración del módulo BCIM se realiza en la pantalla de MicroLogic Active, desde menú de navegación de árbol, en Configuración > BCIM.

Origen de las órdenes de funcionamiento según el modo de control

En la siguiente tabla se resumen los orígenes disponibles de las órdenes de funcionamiento en función del modo de control:

Modo de control

Tipo de orden y método de emisión

Mecánico

Eléctrico

Mediante comunicación por cable

Botón pulsador

Punto a punto (bobina)

E/S BCIM

Pantalla FDM121

Red de comunicación

Páginas web de IFE/EIFE

Manual

Auto Local

Auto Remote

Funcionamiento en Manual Control Mode

En el siguiente ejemplo se muestran las vías de control disponibles en el Manual control mode en un sistema compuesto por una unidad de control MicroLogic Active, un módulo de puerto ULP y una interfaz EIFE.

A Unidad de control MicroLogic Active

B Módulo de puerto ULP

C Interfaz EIFE Ethernet integrada

D Mecanismo del interruptor automático

Operaciones de apertura y cierre disponibles en Manual control mode:

  • 0: botón pulsador de apertura mecánica

  • 1: botón pulsador de cierre mecánico

  • Botones pulsadores externos cableados por el cliente y conectados a:

    • XF: bobina de cierre comunicante, estándar o reforzada

    • MX: bobina de apertura comunicante, estándar o reforzada

    • MN: bobina de disparo por infratensión estándar o reforzada

Funcionamiento en Auto Local Control Mode

En el siguiente ejemplo se muestran las vías de control disponibles en el Auto Local control mode en un sistema compuesto por una unidad de control MicroLogic Active, un módulo de puerto ULP y una interfaz EIFE.

A Unidad de control MicroLogic Active con módulo BCIM

B Módulo de puerto ULP

C Botón pulsador externo conectado al canal 1 de E/S BCIM

D Botón pulsador externo conectado al canal 2 de E/S BCIM

E Interfaz EIFE Ethernet integrada

F Mecanismo del interruptor automático

Operaciones de apertura y cierre disponibles en Auto Local control mode:

  • 0: botón pulsador de apertura mecánica

  • 1: botón pulsador de cierre mecánico

  • Botones pulsadores externos conectados por el cliente y conectados directamente a:

    • XF: bobina de cierre comunicante

    • MX: bobina de apertura comunicante

    • MN: bobina de disparo por infratensión estándar o reforzada

  • Botones pulsadores externos conectados por el cliente y conectados indirectamente a los siguientes dispositivos:

    • Bobina de apertura comunicante MX a través del canal 1 de E/S BCIM

    • Bobina de cierre comunicante XF a través del canal 2 de E/S BCIM

  • Pantalla FDM121

Funcionamiento en Auto Remote Control Mode

En el siguiente ejemplo se muestran las vías de control disponibles en el Auto Remote control mode en un sistema compuesto por una unidad de control MicroLogic Active, un módulo de puerto ULP y una interfaz EIFE.

A Unidad de control MicroLogic Active con módulo BCIM

B Módulo de puerto ULP

C Interfaz EIFE Ethernet integrada

D Mecanismo del interruptor automático

Operaciones de apertura y cierre disponibles en Auto Remote control mode:

  • 0: botón pulsador de apertura mecánica

  • 1: botón pulsador de cierre mecánico

  • Botones pulsadores externos cableados por el cliente y conectados a:

    • XF: bobina de cierre comunicante

    • MX: bobina de apertura comunicante

    • MN: bobina de disparo por infratensión estándar o reforzada

  • Red de comunicación por cable

  • Comando remoto mediante las páginas web de IFE/EIFE

Configuración y visualización del modo de control

El modo de control se configura y se muestra en la pantalla de MicroLogic Active desde el menú de navegación de árbol, en Configuración > Comunicación > Modo de control.

Eventos predefinidos

Al cambiar la configuración del modo de control se generan los siguientes eventos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x1002 (4098)

Modo manual habilitado

Funcionamiento

Baja

0x1004 (4100)

Modo local activado

Funcionamiento

Baja

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.