DOCA0265ES-07

Protección de la distribución eléctrica

Presentación

Las unidades de control MicroLogic Active están diseñadas para proporcionar protección contra sobrecorrientes y corrientes de defecto a tierra.

Descripción

Al elegir las características de protección, tenga en cuenta lo siguiente:

  • Sobrecorrientes (sobrecargas y cortocircuitos) y corrientes de defecto a tierra potenciales

  • Conductores que necesitan protección

  • Coordinación y selectividad entre los aparatos

  • La presencia de corrientes armónicas

Las características de protección se pueden representar en una curva de disparo que muestra el tiempo de disparo del interruptor automático como función de la corriente medida y los ajustes de protección. Los ajustes de protección se indexan en la corriente nominal In de la unidad de control MicroLogic Active.

Corriente nominal In

Los rangos de ajuste de la protección dependen de la corriente nominal In, definida por el conector del sensor insertado en la unidad de control MicroLogic Active.

Póngase en contacto con su Representante de servicios Schneider Electric para sustituir o modificar el conector del sensor. La protección contra incoherencias mecánicas evita la instalación de un conector del sensor que no sea compatible con el bastidor del interruptor automático.

Para interruptores automáticos para la norma IEC, la gama de conectores del sensor disponibles se muestra en la tabla siguiente.

In

Referencia comercial

Corriente nominal del bastidor

MTZ1

MTZ2

MTZ3

06

08

10

12

16

08

10

12

16

20

25

Cable de 32

40

40

50

63

400 A

LV947053

630 A

LV933091

800 A

LV933092

1.000 A

LV933093

1.250 A

LV833094

1600 A

LV933095

2000 A

LV933982

2500 A

LV933983

3.200 A

LV933984

3.600 A

LV936390

4000 A

LV947820

2000 A

LV947821

2500 A

LV947822

3.200 A

LV947823

4000 A

LV947824

5.000 A

LV947825

6.300 A

LV947826

Unidad de control MicroLogic Active 2.0

Las unidades de control MicroLogic Active 2.0 para la norma IEC proporcionan:

  • Protección contra sobrecorriente de largo retardo (Ir)

  • Protección contra sobrecorriente instantánea (Ii)

Las funciones de protección de las unidades de control MicroLogic Active 2.0 funcionan sin fuente de alimentación auxiliar. La unidad de control se alimenta con la corriente que fluye por el interruptor automático.

Unidad de control MicroLogic Active 5.0

Las unidades de control MicroLogic Active 5.0 para la norma IEC proporcionan:

  • Protección contra sobrecorriente de largo retardo (Ir)

  • Protección contra sobrecorriente de corto retardo (Isd)

  • Protección contra sobrecorriente instantánea (Ii)

Las funciones de protección de las unidades de control MicroLogic Active 5.0 funcionan sin fuente de alimentación auxiliar. La unidad de control se alimenta con la corriente que fluye por el interruptor automático.

Unidad de control MicroLogic Active 6.0

Las unidades de control MicroLogic Active 6.0 para la norma IEC proporcionan:

  • Protección contra sobrecorriente de largo retardo (Ir)

  • Protección contra sobrecorriente de corto retardo (Isd)

  • Protección contra sobrecorriente instantánea (Ii)

  • Protección contra defecto a tierra (Ig)

Las funciones de protección de las unidades de control MicroLogic Active 6.0 funcionan sin fuente de alimentación auxiliar. La unidad de control se alimenta con la corriente que fluye por el interruptor automático.

Protecciones instantáneas DIN / DINF y SELLIM

Las protecciones instantáneas DIN/DINF y SELLIM son protecciones internas que se utilizan cuando la corriente de cortocircuito alcanza el límite admisible del interruptor automático. Estas protecciones no se pueden ajustar y es poco probable que se disparen en condiciones de funcionamiento normales.

Las protecciones instantáneas DIN / DINF y SELLIM pueden generar los eventos predefinidos siguientes.

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x4006 (16390)

Disparo de autoprotección definitiva (SELLIM)

Disparo

Alta

0x401D (16413)

Disparo de autoprotección definitiva (DIN/DINF)

Disparo

Alta

Los eventos predefinidos no pueden ser modificados por el usuario. Para obtener información general acerca de los eventos, consulte Gestión de eventos.

Acciones recomendadas

Código

Evento

Acciones recomendadas

0x4006 (16390)

Disparo de autoprotección definitiva (SELLIM)

Restablecer el interruptor automático. Consulte Restablecimiento de un evento de disparo.

0x401D (16413)

Disparo de autoprotección definitiva (DIN/DINF)

Restablecer el interruptor automático. Consulte Restablecimiento de un evento de disparo.

Restablecimiento de un evento de disparo

Para obtener información acerca de cómo restablecer el interruptor automático después de un disparo debido a un fallo eléctrico, consulte el documento correspondiente:

  • Interruptores automáticos IEC MasterPacT MTZ1 con unidad de control MicroLogic Active - Guía del usuario

  • Interruptores automáticos IEC MasterPacT MTZ2/MTZ3 con unidad de control MicroLogic Active - Guía del usuario

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.