DOCA0265ES-07

Descripción de la HMI de MicroLogic Active

Introducción

La interfaz hombre-máquina (HMI) de la unidad de control MicroLogic Active incluye lo siguiente:

  • Una pantalla en color

  • Botones de navegación para navegar por la estructura de menús y acceder a los parámetros supervisados y los ajustes de configuración

  • Un botón que permite acceder directamente a los ajustes de las funciones de protección

  • Un botón que permite activar y desactivar directamente la función ERMS

Pantalla y botones

A Nombre de la pantalla

B Barra de desplazamiento que indica la posición relativa de los elementos enumerados

C Contenido de la pantalla funcional

D Acción específica del contexto activada al pulsar OK

E Botones de navegación

F Botón de configuración de la protección

G Botón ERMS

Botones de navegación

Botón

Descripción

Los botones hacia arriba y hacia abajo permiten:

  • Aumentar o disminuir un ajuste de configuración, ya sean valores numéricos o elementos de lista predefinidos.

  • Moverse entre:

    • Pantallas en un mismo nivel de la jerarquía de menús

    • Elementos de una lista

Los botones hacia arriba y hacia abajo no admiten el bucle hacia atrás, excepto para la selección de valores numéricos (0 a 9). Para la selección de valores no numéricos, al final de una estructura de menús o de una lista de elementos, el botón hacia arriba (al principio de la lista) o el botón hacia abajo (al final de la lista) dejan de estar activos.

El comportamiento de la navegación "hacia arriba" y "hacia abajo" es el mismo para todos los menús y todas las listas.

El botón OK permite:

  • Validar una selección

  • Navegar desde el nivel que se muestra en la jerarquía hasta el subnivel seleccionado que aparece justo debajo De esta forma, la navegación se puede realizar desde:

    • El menú activo hasta el submenú inmediato

    • Un parámetro de configuración hasta su ajuste de configuración

  • Navegar desde el dígito del parámetro actualmente seleccionado al siguiente dígito de la derecha.

  • Validar un ajuste y, simultáneamente, navegar al ajuste siguiente. Por ejemplo, confirmar el valor de un dígito del parámetro y navegar hasta el siguiente dígito de la derecha.

  • Confirmar acciones, por ejemplo, cuando se muestra una pantalla de confirmación.

  • Ver detalles y confirmar una pantalla emergente de evento o un mensaje de error.

El botón Back permite:

  • Subir un nivel en la jerarquía.
  • Navegar desde el dígito del parámetro actualmente seleccionado al dígito anterior de la izquierda.

Botones de acceso directo

Los botones de acceso directo están protegidos por una tapa. La tapa puede sellarse para evitar el acceso a los ajustes de protección o a la función ERMS por parte de personal no autorizado. La tapa se abre rompiendo el precinto con un destornillador plano.

Botón

Descripción

Use el botón de configuración de la protección para acceder directamente al menú Protección estándar. Consulte Procedimiento de configuración de la protección estándar.

Esto no incluye la configuración de ERMS, que se ajusta a través del software EcoStruxure Power Commission.

Use el botón ERMS para activar o desactivar la función ERMS. Consulte Función ERMS.

Idioma de la pantalla

Para cambiar el idioma de la pantalla, vaya al menú de navegación de árbol y seleccione:

Configuración > General > Idioma

Entre las opciones se incluyen:

  • English (UK)

  • Spanish

  • German

  • Chinese

  • Portugese

El idioma predeterminado de la unidad de control MicroLogic Active según la norma IEC es English (UK).

Pantalla de arranque

La pantalla de arranque se muestra cada vez que se enciende la unidad de control MicroLogic Active. Ninguno de los botones de la unidad de control funcionará mientras aparezca esta pantalla. La pantalla se muestra durante el arranque de la unidad de control. Al finalizar este período, se mostrará la pantalla Pantalla de inicio de LSIG o cualquier pantalla emergente activa.

Pantalla de inicio de LSIG

En la Pantalla de inicio de LSIG se muestran los ajustes de protección que usan en esos momentos las funciones de protección.

De manera predeterminada, en la Pantalla de inicio de LSIG se muestran los ajustes de protección estándar.

Cuando ERMS está activado, la Pantalla de inicio de LSIG se ilumina en azul y se muestran los ajustes de protección de ERMS.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.